SPS 2019: Rockwell Automation zeigt intelligente Fertigung im Einsatz

Virtuelle Fabrikführung veranschaulicht konkrete technische Vorteile – vom Büro bis zur Werkshalle

Für den digitalen Wandel ist es unerlässlich, dass Daten erfasst, analysiert und dort eingesetzt werden können, wo sie am dringendsten benötigt werden. Digitale Technik, die mit optimierten Daten arbeitet, ermöglicht es Maschinenbauern und Herstellern, ihre Ziele schneller zu erreichen.

Klicken Sie bitte auf das Bild, um es in hochauflösender Form anzufordern.

Auf der diesjährigen SPS bietet Rockwell Automation vom 26. bis 28. November 2019 in Halle 9 am Stand 205 mit immersiven, virtuellen Fabrikführungen einen Einblick, wie sich Daten einsetzen lassen, um betriebliche und strategische Herausforderungen zu bewältigen – von der ersten Konstruktionsskizze bis hin zur Wartung. Darüber hinaus werden die Experten vor Ort erläutern, wie sich Betrieb und IT über mehrere Systeme vernetzen lassen und wie mithilfe von Daten Arbeitsabläufe und die Performance verbessert werden können. Außerdem zeigen sie, wie ein Zugriff auf kontextbezogene Echtzeitdaten auch über Mobilgeräte möglich ist.

Intelligente Fertigung im Einsatz

Intelligente Fertigung und digitaler Wandel sind in aller Munde. Doch noch befinden sich die Unternehmen – seien es Maschinenbauer oder produzierende Unternehmen – auf ihrem Weg zum Connected Enterprise in den unterschiedlichsten Phasen. Rockwell Automation bietet einen wegweisenden Überblick über die besten Herangehensweisen, um ein erstes kleines Projekt für die intelligente Fabrik zu beginnen oder auch eine bereits laufende Initiative fortzusetzen. Indem eine Firma alle Daten im gesamten Unternehmen optimiert, vereinheitlicht und in Kontext setzt, kann sie gleich mehrere Vorteile erzielen. Neben einer höheren Betriebswirtschaftlichkeit und Innovationsgeschwindigkeit werden etwa eine engere Einbindung der Versorgungsketten sowie die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle ermöglicht.

„Unsere virtuelle Reise durch eine moderne Fabrik verdeutlicht Besuchern auf der diesjährigen SPS, wie sie mithilfe fortschrittlicher Technologien zukünftige Herausforderungen überwinden können“, erläutert Andreas Hamm, Geschäftsführer der Rockwell Automation GmbH. „Daten sind der Kitt, der alles zusammenhält – egal, ob für Maschinenbauer oder Hersteller, und egal, in welcher Phase des digitalen Wandels sich diese befinden. Der Stand von Rockwell Automation wird allen Besuchern der SPS interessante Einblicke in das Connected Enterprise bieten.“

Cybersicherheit in der gesamten Anlage

Das Fundament für sämtliche Aktivitäten bezüglich intelligenter Fertigung und digitalem Wandel ist das Unternehmensnetzwerk. Doch angesichts der vielfältigen Bedrohungen kann es für Unternehmen durchaus schwierig werden, einen angemessenen Schutz für alle Systeme und Daten zu gewährleisten. Sicherheitsvorkehrungen für Fertigungssysteme müssen völlig anders ausgelegt sein als für herkömmliche IT-Systeme, um bei der Produktion für maximale Flexibilität und dennoch höchsten Schutz zu sorgen. Auf der SPS wird Rockwell Automation demonstrieren, wie sich ein mehrstufiges Sicherheitskonzept umsetzen lässt, das die Risiken durch Anlagenvernetzung sowohl auf physischer, elektronischer als auch verfahrenstechnischer Ebene minimiert. Dieser Ansatz bietet die in modernen Produktionsumgebungen erforderliche Transparenz und Sichtbarkeit, während gleichzeitig ein angemessener Schutz für Arbeitskräfte und Anlage sichergestellt wird.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 23 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Neuesten Nachrichten

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.

Anmelden

Registrieren Sie sich über folgenden Link um automatisch über aktuelle Ausgaben der Automation Today per E-Mail informiert zu werden.