Passgenaue Lösung für schwedische Brauerei dank einfacher Automation

Herausforderung
- Schwedische Mikrobrauerei ergriff die Gelegenheit, Produktionshindernisse mit Automatisierung zu überwinden. Die Lösung sollte aber mit Blick auf Größe und technische Funktionen genau passend sein.
Lösungen
- Allen-Bradley Micro800-SPS
- Allen-Bradley PanelView 800-Bedienerschnittstelle
- Allen-Bradley PowerFlex 4M-Frequenzumrichter
- Connected Components Workbench-Software
Ergebnisse
- Platzsparende, hoch integrierte Automatisierungsanlage
- Geringere Gesamtbetriebskosten
- Niedrigere Kosten für Komponenten
- Größere und klarere Bedienerschnittstelle für Produktionsdaten und Problembehebung
- Bedienerfreundliche Software für Änderungen und Updates
Dank bedienerfreundlicher Software, passgenauer Hardware und einem übersichtlichen Display sind keine speziellen Technologiekenntnisse für den Betrieb erforderlich
Seit einigen Jahren schießen Mikrobrauereien und Craft Beer-Marken rund um den Globus explosionsartig aus dem Boden. In vielen Ländern, besonders in Nordamerika und Europa, lag das Umsatzwachstum in den letzten zehn Jahren im zweistelligen Bereich.
Die Faszination handwerklich hergestellten Biers hat dieses Wachstum vorangetrieben, denn anspruchsvolle Biertrinker entscheiden sich für speziell gebraute Nischenbiere anstelle von kommerziellen Massenprodukten. Ein weiterer Grund für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass Mikrobrauereien ohne großen Aufwand eingerichtet und betrieben werden können.
Man kann davon ausgehen, dass dieser Aufwärtstrend anhalten wird. Einige Großbrauereien kaufen bereits kleinere Betriebe auf, um ihr Standbein in diesem Sektor zu behaupten und auszuweiten. Viele Mikrobrauereien legen jedoch Wert darauf, unabhängig zu bleiben. Sie wissen, dass sie zwar niemals die größeren Unternehmen übernehmen, aber dennoch die großartigen Biere brauen können, die sie bekannt gemacht haben.
Das „Problem“ mit großer Bekanntheit ist, dass sie Wachstum fördert. Können die Mikrobrauereien ihre Produktion nicht steigern oder ihre Effizienz verbessern – natürlich ohne Abstriche bei der Qualität –, laufen sie Gefahr, ihre treuen Kunden zu verprellen, und es drohen ihnen finanzielle Schwierigkeiten aufgrund von Problemen mit Chargen und Lieferung.
Die im schwedischen Sälen ansässige Mikrobrauerei Sälens fjällbryggeri AB realisierte, dass die Effizienz noch gesteigert werden konnte. Huvudbryggare – bzw. Braumeisterin – Sofia Bergkvist stellte fest, dass die Flaschenabfüllung im Vergleich zu anderen Prozessschritten unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nahm. Sie machte sich auf die Suche nach einer automatisierten Lösung, die zur Größe und Produktionsleistung der Brauerei passen würde.
Für dieses Projekt wandte sich Sälens fjällbryggeri AB an das schwedische Unternehmen Pontum AB. Das im schwedischen Handen niedergelassene Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Verpackungsanlagen. Da der Fokus von Pontum AB auf Qualität, Einfachheit und Flexibilität liegt, werden seine Flaschenabfüll- und Etikettiermaschinen, Beschickungstische und Rinser ausnahmslos in enger Zusammenarbeit mit den Mikrobrauereien konzipiert.

Die Kunst des Bierbrauens beruht auf Erfahrung und Wissen, kombiniert mit einer gewissen Leidenschaft und einem tiefgehenden Verständnis für die Zutaten und Verfahren
Herausforderung:
Da von Null begonnen werden konnte, stellten sich weniger Herausforderungen als bei vielen Industrieanwendungen. Es gab in diesem Fall jedoch drei Dinge zu beachten. Da die Brauerei nicht besonders groß war, musste die neue Maschine in das vorhandene Gebäude passen und durfte die existierenden Abläufe und Zugänge nicht behindern.
Die Maschine musste außerdem einfach zu bedienen sein. Bergkvist erklärt: „Wir sind hier keine Ingenieure, d. h. ich muss selbst mit allem klarkommen. Wenn die Technologie mir in die Arbeit pfuscht, werde ich richtig sauer!“
Zu guter Letzt ist das Bierbrauen eine Kunst, die auf Erfahrung und Wissen beruht, kombiniert mit einer gewissen Leidenschaft und einem tiefgehenden Verständnis für die Zutaten und Verfahren. Eine automatisierte Lösung darf sich daher nur unerheblich auf die „Magie“ auswirken, die der Flaschenabfüllung vorangeht. Im Idealfall soll sie den Prozess besser und effizienter machen, ohne jedoch den positiven Einfluss des Faktors Mensch außer Acht zu lassen.
Lösung:
Magnus Carlberg, der Eigentümer von Pontum AB, erläutert: „Wir benötigen Technologie, die eine einfache Bedienung unserer Maschinen gewährleistet und gleichzeitig den ursprünglichen Geschäftszielen, die hinter der Anschaffung steckten, gerecht wird. Für unsere Flaschenabfüllmaschine FK1 war zunächst ein Steuerungssystem eines anderen Anbieters vorgesehen, die Entwicklung und anschließende Lieferung der Maschine wurde jedoch durch mangelnden Support durch den gewählten Lieferanten behindert. So schauten wir uns nach einem anderen Automatisierungsanbieter um, was schließlich zur Zusammenarbeit mit Rockwell Automation führte.“
Die Ingenieure von Rockwell Automation erstellten eine neue Stückliste auf der Basis von Allen-Bradley®-Komponenten, mit der wir den Gesamtpreis für die Komponenten senken und die Gesamtbetriebskosten für den Endkunden verringern konnten. Es wurde eine intelligente Antriebsanwendung mit zwei Allen-Bradley PowerFlex® 4M-Frequenzumrichtern für das Förderband und den Kronkorkensortierer entwickelt – sowie eine Bedienerschnittstellenlösung mit einer individuell zugeschnittenen Symbolbibliothek für mehr Benutzerfreundlichkeit.
„Durch die Vielfalt von Steuerungen, die uns Rockwell Automation bot, erhielten wir eine passgenaue Lösung, die den Anforderungen der Maschine voll und ganz gerecht wurde“, fügt Carlberg hinzu. „Die Allen-Bradley Micro800™-SPS ist nicht nur kostengünstiger, sie benötigt auch weniger Platz und Zusatzkarten. Wir können mit der SPS auch das pneumatische System direkt ansteuern.
Die Software Connected Component Workbench kann auch von unseren Kunden genutzt werden“, führt er weiter aus. „Wenn einer unserer Kunden ein Update benötigt, kann ich ihm das Programm einfach per E-Mail schicken und den Rest erledigt er allein. Das funktioniert wirklich gut, unsere Kunden haben mit dem Download und der Verwendung dieser Software keinerlei Probleme!“
Ergebnisse:
„Wir wollen alle unsere Maschinen auf die Steuerungsarchitektur von Rockwell Automation umstellen“, kündigt Carlberg an. „Die Allen-Bradley PanelView™ 800-Bedienerschnittstelle ist so groß, dass wir intuitivere Anzeigen entwickeln können. Bei einem größeren und übersichtlichen Display haben wir mehr Platz für die Übermittlung von Nachrichten zu Alarmen oder Abhilfemaßnahmen. Damit ist die Erkennung und Behebung von Produktionsproblemen ohne umfassende technische Kenntnisse möglich. Die Transparenz, die wir damit erreichen, ist ein starkes Argument für diese Technologie.“
Bergkvist ergänzt: „Die Bedienerschnittstelle zeigt an, wenn es Probleme gibt, z. B. wenn kaum noch Kronkorken vorhanden sind… und andere Kleinigkeiten dieser Art. Die wichtigste Information, die sie uns anzeigt, ist der genaue CO2-Druck in der Maschine und in den Flaschen. Anhand der Informationen am Bildschirm können wir dann die Durchflussventile und Füllstände überprüfen und andere geringfügige, aber hilfreiche Anpassungen vornehmen. Jedes Bier ist anders und hat seine eigene Persönlichkeit. Dank der Technik können wir die Maschine an das jeweilige Bier, das wir abfüllen, anpassen - nicht umgekehrt.
In unserer jungen Brauerei setzen wir zum ersten Mal eine Flaschenabfüllmaschine ein. Für uns ist das also eine ziemlich große Sache. Wir haben aber festgestellt, dass wir im Vergleich zu einer anderen, nicht automatisierten Maschine in dieser Brauerei weit weniger Bier verschwenden.
„Ich habe einfach keine Zeit und Geduld, mich mit technischen Fragen auseinanderzusetzen“, bringt sie es auf den Punkt. „Meine Erfahrung mit Technik ist sehr begrenzt. Ich kann zwar ein paar rudimentäre Konstruktionen vornehmen und kenne ein paar Tricks zur Fehlerbehebung, das ist aber auch schon alles. Das Programm, das wir von Pontum erhalten haben, ist zum Glück ziemlich einfach zu verstehen. Ich konnte mich ohne Schwierigkeiten sehr schnell einarbeiten.“
Die beschriebenen Ergebnisse beziehen sich speziell auf die Produkte und Dienstleistungen von Rockwell Automation, die Pontum in Kombination mit anderen Produkten bei Sälens fjällbryggeri einsetzt. Je nach Kunde können die Ergebnisse anders ausfallen.
Allen-Bradley, Micro800, PanelView, PowerFlex and Rockwell Automation are trademarks of Rockwell Automation, Inc.
Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.