Konfigurieren der Ethernet-Porteinstellungen

Falls Sie die Geschwindigkeits- und Duplex-Einstellungen Ihres Ethernet-Ports noch nicht mit der FactoryTalk Linx-Software konfiguriert haben, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Bringen Sie den Schalter für die Steuerungsart in die Position „REM“.
  2. Versetzen Sie das Studio 5000 Logix Designer-Anwendungsprojekt in den Run-Modus.
    Wenn Sie aufgefordert werden, den Steuerungsmodus in „Remote Run“ (Dezentrale Ausführung) zu ändern, klicken Sie auf „Yes“ (Ja).
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Adapter und wählen Sie „Properties“ (Eigenschaften) aus.
  4. Wählen Sie in der Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) die Option „Port Configuration“ (Portkonfiguration) aus.
    Gewünschte Aufgabe
    Maßnahme
    Geschwindigkeits- und Duplex-Einstellungen für den Port durch das Modul festlegen lassen.
    Lassen Sie die Kontrollkästchen für „Auto-Negotiate“ (Automatisches Aushandeln) aktiviert.
    Manuelles Konfigurieren der Geschwindigkeits- und Duplex-Einstellungen für den Port.
    Gehen Sie wie folgt vor:
    1. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für „Auto-Negotiate“ (Automatisches Aushandeln).
    2. Wählen Sie in der Spalte „Speed Selected“ (Ausgewählte Geschwindigkeit) die Portgeschwindigkeit aus der Dropdown-Liste aus.
    3. Wählen Sie in der Spalte „Duplex Selected“ (Ausgewählter Duplex) die Option „Full“ (Voll) aus der Dropdown-Liste aus, um den Port auf den Voll-Duplex-Modus einzustellen.
    Deaktivieren der NFC-Funktion.
    Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Enable Near Field Communication (NFC)“ (Nahfeldkommunikation aktivieren).
  5. Wählen Sie in der Ansicht „Module Properties“ (Moduleigenschaften) die Option „Internet Protocol“ (Internet-Protokoll) aus.
    Falls erforderlich, können Sie beispielsweise die folgenden Eigenschaften des Internet-Protokolls festlegen:
    • Domain Name (Domänenname)
    • Host Name (Hostname)
    • Gateway Address (Gateway-Adresse)
    • Primary DNS Server Address (Adresse des primären DNS-Servers)
    • Secondary DNS Server Address (Adresse des sekundären DNS-Servers)
  6. Klicken Sie im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) auf „OK“.
    WICHTIG:
    Wenn Sie versuchen, die IP-Adresse auf dieser Seite zu ändern, wird die folgende Warnung angezeigt:
  7. Speichern Sie das Projekt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal