Ansicht „Time Synchronization“ (Zeitsynchronisierung)

In der Ansicht „Time Synchronization“ (Zeitsynchronisierung) werden CIP Sync-Statusinformationen zum Modul angezeigt, wenn das Projekt online ist. „Time Synchronization“ (Zeitsynchronisierung) zeigt die folgenden Informationen an:
  • Status der CIP Sync-Zeitsynchronisierung
  • UTC-Systemzeit
  • Informationen zur Grandmaster-Uhr
  • Beschreibung der Grandmaster-Uhr
  • Informationen zur lokalen Uhr
Ansicht „Time Synchronization“ (Zeitliche Synchronisierung) – Beispiel

Beschreibung der Grandmaster-Uhr

Das Dialogfeld mit der Beschreibung der Grandmaster-Uhr enthält ausführliche Informationen zur Grandmaster-Uhr.
Um die Beschreibung der Grandmaster-Uhr anzuzeigen, wählen Sie in der Ansicht „Time Synchronization“ (Zeitsynchronisierung) die Option „Description“ (Beschreibung) aus.
Beschreibung der Grandmaster-Uhr – Beispiel
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal