Ansicht „Input“ (Eingang)
Verwenden Sie „Input“ (Eingang), um den Eingang für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „Input“ (Eingang) – Beispiel

Die Ansicht „Input“ (Eingang) umfasst die folgenden Parameter.
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Input (Eingang) | Zeigt die Eingangsnummer an, für die diese Konfiguration gilt. |
Input Filter Time (Eingangsfilterzeit) Off → On (Aus → Ein) | Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem Aus/Ein-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet. |
Input Filter Time (Eingangsfilterzeit) On → Off (Ein → Aus) | Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem Ein/Aus-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet. |
Diagnostics (Diagnose) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
Eingang00 – Diagnose
Wählen Sie zum Anzeigen von „Input00 Diagnostics“ (Eingang00 – Diagnose) in der Ansicht „Input“ (Eingang) die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für „Input00 Diagnostics“ (Eingang00 – Diagnose)

Rückmeldung geben