Ansicht „Channels“ (Kanäle)

In der Kanalansicht wird eine Übersicht der Konfigurationswerte für alle Modulkanäle angezeigt.
TIPP: Nicht alle Kanalkonfigurationen sind in der Kanalansicht enthalten. Verwenden Sie die Chxx-Ansicht, um den vollständigen Satz der Kanalkonfiguration anzuzeigen oder zu ändern und auch die Diagnoseinformationen für den Kanal anzuzeigen.
Sie können für alle Kanäle folgende Aktionen in dieser Ansicht ausführen:
  • Kanal deaktivieren, sofern gewünscht
  • Ausgangstyp und Ausgangsbereich ändern
  • Nulllasterkennung aktivieren oder deaktivieren
  • Halten für Initialisierung aktivieren oder deaktivieren
  • Skalierung festlegen und alle Konfigurationen mit der technischen Einheit neu berechnen
  • Handhabung von Verbindungsfehlern konfigurieren
Mithilfe dieser Ansicht können Sie die Konfiguration für alle Kanäle im Modul überwachen. Wechseln Sie zur jeweiligen Chxx-Ansicht, um die Diagnoseinformationen für den Kanal anzuzeigen.
Beispiel für die Ansicht „Channels“ (Kanäle)

Ansicht „Chxx“

Die Ansicht „Chxx“, bei der xx für die Nummer des Kanals steht, zeigt die für den Kanal verfügbaren Konfigurationsoptionen an.
In dieser Ansicht haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Kanal deaktivieren, sofern erwünscht
  • Ausgangstyp und Ausgangsbereich ändern
  • HART aktivieren oder deaktivieren
  • Nulllasterkennung aktivieren oder deaktivieren
  • Halten für Initialisierung aktivieren oder deaktivieren
  • Skalierungseinstellungen festlegen
  • Technische Einheiten bei Änderung der Konfiguration neu berechnen
  • Handhabung von Verbindungsfehlern konfigurieren
  • Kanaldiagnoseinformationen anzeigen
Beispiel für die Ansicht „Chxx“

Einheiten neu berechnen

Mit „Recalculate Units“ (Einheiten neu berechnen) können Sie alle Konfigurationen nach einer Skalierungsänderung mit der technischen Einheit neu berechnen. Beachten Sie Folgendes:
  • Die Option „Recalculate Units“ (Einheiten neu berechnen) ist aktiviert, wenn die Skalierungskonfiguration geändert wird.
  • Wenn Sie die Option „Recalculate Units“ (Einheiten neu berechnen) auswählen, werden die neu berechneten neuen Werte basierend auf der neuen Skalierungskonfiguration zusammen mit den alten Werten angezeigt, die Sie vor dem Ändern überprüfen müssen.
  • Wenn Sie „Yes“ (Ja) auswählen, um mit der Änderung fortzufahren, werden die neuen Werte festgelegt, doch sie werden erst angewendet, wenn Sie „Apply/OK“ (Anwenden/OK) auswählen.
  • Wenn Sie „No“ (Nein) auswählen, um die Änderung abzubrechen, werden die alten Werte beibehalten. Sie können die Neuberechnung der Einheiten entweder erneut auswählen oder die Konfigurationen manuell auf der Grundlage der neuen Skalierung ändern.
Beispiel für die Neuberechnung von Einheiten

Channelxx-Diagnose

Zeigt die Kanaldiagnoseinformationen an, wenn eine Verbindung zum Modul besteht. Wenn Sie mit dem Modul online sind, wählen Sie in der Ansicht „Chxx“ die Schaltfläche „Diagnostics“ (Diagnose), um Diagnoseinformationen anzuzeigen.
Beispiel für eine Channelxx-Diagnose

Ansicht „Limits“ (Grenzwert)

Jedem Kanal auf dem Analog-Ausgangsmodul ist eine Ansicht für Grenzwerte zugeordnet. Die Optionen für die Signaleinheiten entsprechen dem Ausgangstyp und Bereich des Kanals.
In dieser Ansicht haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Alle Alarme deaktivieren
  • Klemmenalarme sperren und Ausgangsklemme konfigurieren
  • Ausgangsrampenfunktion in verschiedenen Modi aktivieren/deaktivieren und Rampenzeit konfigurieren (falls ein Rampenmodus aktiviert ist)
    WICHTIG: Wenn HART aktiviert ist, beträgt die maximal zulässige Rampenzeit im Run-Modus 833,33 %/s.
Chxx – Beispiel für die Grenzwertansicht
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal