Konfigurieren des Adapters
Nachdem Sie den EtherNet/IP-Adapter installiert und die IP-Adresse festgelegt haben, müssen Sie den Adapter zu einem Steuerungsprojekt hinzufügen. Das Projekt muss online sein, um die konfigurierbaren Parameter „Speed“ (Geschwindigkeit) und „Duplex“ am Modul zu konfigurieren.
WICHTIG:
Sie müssen Studio 5000 Logix Designer-Anwendungsversion 36 oder höher verwenden.
Rückmeldung geben