Modulkonfiguration

Vor der Konfiguration Ihres E/A-Moduls müssen Sie ein Studio 5000 Logix Designer-Anwendungsprojekt für die Logix 5000-Steuerung erstellen, die das E/A-Modul verwaltet. Das Projekt enthält Konfigurationsdaten für das Modul.
Die Anwendung Studio 5000 Logix Designer überträgt das Projekt während des Programm-Downloads an die Steuerung mit Verwaltungsrechten. Anschließend werden die Daten über das EtherNet/IP-Netzwerk an die E/A-Module übertragen.
Die E/A-Module können sofort nach Erhalt und Anwendung der Konfigurationsdaten in Betrieb genommen werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal