Protokoll

Der
FactoryTalk® Remote Access
Manager
enthält ein Echtzeitprotokoll der domänenbezogenen Aktivitäten. In diesem Protokoll finden Sie detaillierte Informationen, unter anderem:
  • Den Browser, der zum Öffnen einer Sitzung über den
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    verwendet wird
  • Uhrzeit und Datum der Verbindung mit dem Remotezugriffsserver
  • Uhrzeit und Datum der Validierung der Zugriffsanforderung durch den Server
  • Start der Transaktion
  • Anzahl der Paketverluste, Latenz und Jitter in der Netzwerkkommunikation
  • Uhrzeit und Datum des Abschlusses der Transaktion
  • Uhrzeit und Datum einer erfolgreichen Authentifizierung
  • Uhrzeit und Datum einer fehlgeschlagenen Authentifizierung
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal