Audit
Im Bereich
Audit
können Sie alle Verbindungen zu Remotegeräten und die Benutzer, die sie eingerichtet haben, sowie alle von Benutzern für Domänenentitäten ausgeführten Verwaltungsaktionen anzeigen.Aktionen
Unter
können Sie alle Aktionen anzeigen, die innerhalb der Domäne ausgeführt werden.Sie können das Aktionsprotokoll vom aufrufen, indem Sie auf zugreifen. Dieses Protokoll zeichnet eine Vielzahl von gerätebezogenen Aktionen auf, z. B. Registrierung, Umbenennung, Verschieben in andere Ordner, Berechtigungszuweisungen.
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerÜber die Filterleiste am oberen Rand ist es möglich, den Protokollreferenzzeitraum auszuwählen und Suchergebnisse herauszufiltern. Die Tabelle, die sich unterhalb der Filterleiste befindet, gibt die gewünschten Ergebnisse zurück, einschließlich einer kurzen Beschreibung der Aktionen.
Sie können das Protokoll als CSV- oder XLS-Tabelle herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche
oben rechts auf dem Bildschirm klicken.
Eine kurze Übersicht über die Filter finden Sie in der folgenden Tabelle:
Filter | Beschreibung |
Autorenname | Der Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat |
Aktionstyp | Die Liste der verfügbaren Aktionen in einer bestimmten Domäne |
Zieltyp | Der Komponententyp, auf den sich eine bestimmte Aktion auswirkt |
Zielname | Der Benutzername des Benutzerkontos, das die aufgelisteten Aktionen ausgeführt hat |
Ergebnis | Die Aktionen werden nach ihrem Ergebnis gruppiert. |
Von-Datum | Hier wird das Startdatum für den Filter festgelegt. |
Bis-Datum | Hier wird das Enddatum für den Filter festgelegt. |
Verbindungen
Sie können auf Informationen zu den Remotegeräteverbindungen zugreifen, indem Sie
auswählen.Eine Tabelle gibt die gewünschten Ergebnisse zurück, einschließlich Details zur Verbindungsdauer. Doppelklicken Sie auf jede Verbindungszeile. Es erscheint ein Bildschirm, in dem alle vom ausgewählten Benutzer ausgeführten Aktionen aufgelistet sind. Anschließend können Sie die Ergebnisse für eine verfeinerte Suche filtern und ggf. exportieren.
Wenn Sie auf
Aktionstyp
klicken, können Sie Verbindungsdetails über ein Kontextmenü filtern, einschließlich weiterer Details wie Chat-Nachrichten, Verbindungsstart und -ende usw.Sie können das Protokoll als CSV- oder XLS-Tabelle herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche
oben rechts auf dem Bildschirm klicken.
Eine kurze Übersicht über die Filter finden Sie in der folgenden Tabelle:
Filter | Beschreibung |
Benutzerkontoname | Der Benutzer, der die Verbindung gestartet hat. |
Gerät | Das Gerät, für das die Verbindungsinformationen abgerufen werden sollen. |
Von-Datum | Hier wird das Startdatum für den Filter festgelegt. |
Bis-Datum | Hier wird das Enddatum für den Filter festgelegt. |
NOTIZ:
Die Zeitinformationen werden in Ortszeit und Zeitzone angegeben, wobei Folgendes gilt:
- Die lokale Zeit bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Abfrage vom lokalen Gerät ausgelöst wurde.
- Die Zeitzone bezieht sich auf den UTC-Offset.
TIPP:
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Details
, um Informationen zu den einzelnen Geräteverbindungen anzuzeigen.Rückmeldung geben