Zugriffsschutz
Der Zugriffsserver blockiert nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen alle eingehenden öffentlichen IP-Adressen für ein paar Minuten. Durch diese Maßnahme werden Brute-Force-JWT-Angriffsversuche unwirksam.
Die Binärdateien für den
FactoryTalk® Remote Access™
Manager sind mit einem privaten Schlüssel signiert. Benutzer können dadurch die Authentizität und Integrität des FactoryTalk® Remote Access™
Manager prüfen.Zugriffsserver, Web-APIs und Runtime-Verbindungen verwenden eine End-to-End-Verschlüsselung, wodurch Man-in-the-Middle-Angriffe vermieden werden.
Rückmeldung geben