(Interaktiver Zugriff) Explorer

In diesem Bereich können Sie Dateien zwischen lokalen und Remotegeräten übertragen. Im
Explorer
können Sie Remote-Dateiaktionen ausführen, z. B. Dateien herunterladen, hochladen, umbenennen oder löschen. Sie können auf das
Wiedergabesymbol
neben einer auf dem Remotegerät installierten ausführbaren Datei klicken, um sie zu starten.
Sie können Dateiübertragungsprozesse über eine praktische Zwei-Fenster-Ansicht überwachen, in der sowohl die Stammordner- als auch Empfängerordnerpfade angezeigt werden.
Dieser Abschnitt ist in zwei Bereiche unterteilt: Im linken Bereich werden die Dateien des lokalen Geräts angezeigt, auf dem der
FactoryTalk® Remote Access
Manager
ausgeführt wird, während im rechten Bereich die Dateien des Remotegeräts angezeigt werden.
Um auf den Fensterbereich
Dateiübertragung
zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Stellen Sie sicher, dass der
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    mit dem Remotegerät verbunden ist.
  2. Wählen Sie
    Explorer
    Geräteansicht
    .
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Interaktiver Zugriff
    , und wählen Sie dann
    Explorer
    .
    NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Tool finden Sie unter Interaktiver Zugriff.
NOTIZ: Die Dateiübertragung erfolgt mit lokalen Systemrechten. Das bedeutet, dass der Administrator von
FactoryTalk® Remote Access
Manager
bestimmte Aktionen für Remotebenutzer aktivieren oder deaktivieren kann.
Nachdem Sie die zu übertragenden Dateien ausgewählt haben, klicken Sie auf
Senden
bzw.
Empfangen
.
NOTIZ: Falls die Dateiübertragung aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, kann sie fortgesetzt oder neu gestartet werden, indem Sie auf
Fortsetzen
oder
Alle fortsetzen
klicken.
Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie im Kontextmenü
Umbenennen
.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal