FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
Der besteht aus einer Webschnittstelle, über die Sie auf eine Domäne zugreifen und mit Remotegeräten wie Routern, HMI-Terminals oder IPCs, die Sie steuern möchten, interagieren. Darüber hinaus können Sie mit dem Domänenbenutzer und deren Berechtigungen sowie Remotegeräte, einschließlich deren Registrierung, Verbindung und Einstellungen, verwalten.
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
Erstellen Sie zuerst ein Benutzerkonto, mit dem Sie anschließend auf den
FactoryTalk® Remote Access™
Manager zugreifen können.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter FactoryTalk Remote Access starten.
Rückmeldung geben