Komponenten aus dem Installationsordner entpacken
Ein komprimierter Installationsordner enthält die erforderlichen Komponenten, um Docker Runtime auszuführen.
Extrahieren Sie die Dateien im Ordner
factorytalkremoteaccessruntime-<version>_Docker_Ubuntu_22_x64.zip
für Ubuntu- und Debian-Betriebssysteme. Die enthaltenen Dateien sind:- Ein Archivfactorytalkremoteaccessruntime-<version>.tar.gzmit zweiDocker-Images:factorytalkremoteaccess/setuphost:<version>undfactorytalkremoteaccess/runtine:<version>.
- Ein OrdnerRemoteAccess_Composemit vierDocker Compose-Dateien:
- compose.ymldefiniert zwei Dienste:setuphostundruntime, die beide Docker-Images verwenden.
- compose.rdp.ymlerweitert die Dateicompose.yml, um die Remotedesktopfunktion für die Runtime zu aktivieren.
- compose.vpn.ymlerweitert die Dateicompose.yml, um die VPN-Verbindung für die Runtime zu aktivieren.
- .envdefiniert einen Satz Umgebungsvariablen, die von den Docker Compose-Dateien verwendet werden.
- README.mdenthält ein Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbuch zu Docker.
Rückmeldung geben