Software-Updates
SQL-Sicherungen werden automatisch von Azure verwaltet und geografisch verteilt, um die Möglichkeit eines Datenverlusts zu minimieren.
Die Updates können entweder von der Website heruntergeladen und manuell installiert werden, oder sie können vom Zugriffsserver halbautomatisch installiert werden. Im letzteren Fall ist ein Organisationsadministrator weiterhin dafür verantwortlich, manuell zu entscheiden, welches Gerät wann aktualisiert werden soll (sofort oder innerhalb eines geplanten Zeitrahmens). Nach der Instruktion der Server per Frontend werden die Updates wie geplant aus der Cloud ausgeliefert.
Eine vollautomatische Update-Funktion ohne Benutzereingriff steht aus Sicherheitsgründen nicht zur Verfügung, da für die Installation und den Einsatz in unternehmenskritischen Installationen gedacht ist.
FactoryTalk® Remote Access™
Rückmeldung geben