Rechenzentrum
Sicherheitsstandards
Zugriffsserver, Datenbankserver und die Web-API-Server werden in Microsoft Azure gehostet. Azure ist nach ISO/IEC 27001:2013 und anderen Sicherheitsstandards und Zertifizierungen zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten:
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
- Relayserver werden dynamisch erkannt. Auch wenn ein Knoten nicht verfügbar ist, wechseln die Clients automatisch zu den anderen.
- Relayserver sind ein Zwischenhop eines Ende-zu-Ende-verschlüsselten Kanals, wie weiter oben erläutert. Ein Man-in-the-Middle-Angriffsszenario ist nicht möglich.
- Auf Relayservern werden keine Daten gespeichert.
Sicherung
SQL-Sicherungen werden automatisch von Azure verwaltet und geografisch verteilt, um die Möglichkeit eines Datenverlusts zu minimieren.
Rückmeldung geben