So stellen Sie eine VPN-Verbindung mit einem Remotegerät her

Sie können eine Remotegeräteverbindung über VPN-, serielle oder USB-Anschlüsse herstellen.

VPN-Verbindung

So stellen Sie eine VPN-Verbindung zwischen dem
FactoryTalk® Remote Access
Manager
und der auf dem Remotegerät installierten Runtime her:
  1. Rufen Sie den
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    auf und wählen Sie
    Explorer
    Domänenansicht
    .
  2. Durchsuchen Sie den Domänenbereich auf der linken Seite, und wählen Sie das Gerät aus, für das Sie eine serielle Verbindung herstellen möchten.
  3. Wählen Sie über dem rechten Bereich die Taste
    VPN
    .
  4. Das Tool für den
    interaktiven Zugriff
    wird geöffnet. Wählen Sie
    Verbindung
    .
  5. Auf der Registerkarte
    VPN
    können Sie Folgendes auswählen:
    • Verbindungsdetails
      : Schreibgeschützte Details zur VPN-Verbindung zwischen der Runtime und dem Gerät
    • Details zum VPN-Datenverkehr
      : Schreibgeschützte Details zum gesendeten und empfangenen Datenverkehr, sortiert nach IP-Adressen
    • IP-Konfiguration
      : Wählen Sie für die Zuordnung der virtuellen LAN-IP-Adresse zwischen den Optionen
      Die IP-Adresse des virtuellen LANs wird von der Runtime zugewiesen (Standard)
      und
      Die IP-Adresse des virtuellen LANs wird manuell zugewiesen
      .
NOTIZ: Auf Ubuntu 22-Geräten wird die VPN-Verbindung nicht ausgeführt, wenn
Sicherer UEFI-Start
aktiviert ist.
Die Runtime gibt zufällige IP-Adressen innerhalb eines bestimmten Bereichs in ihrem Netzwerk frei und baut einen ARP-Cache auf. Jede IP-Adresse, die innerhalb desselben Netzwerks freigegeben wird und keiner MAC-Adresse zugeordnet ist, wird dem virtuellen VPN-Netzwerkadapter zugewiesen.
NOTIZ:
Link-Local-Adressen sind außerhalb ihres Netzwerksegments möglicherweise nicht eindeutig.
Wenn das Automatisierungsnetzwerk Link-Local-Adressen verwendet, die zur Klasse 169.254.0.0/16 gehören, weist der VPN-Adapter eine IP-Adresse zu, die mit dem Netzwerk gemäß den Spezifikationen des Link-Local-Protokolls kompatibel ist.
Wenn das Runtime-Netzwerk weitere IP-Adressen unterschiedlicher Klassen bereitstellt, wird den IP-Adressen (die mit der jeweiligen Klasse kompatibel sind) eine virtuelle Schnittstelle zugewiesen.
So legen Sie ein Intervall für IP-Adressen fest:
  • Greifen Sie auf die Windows Runtime zu, die auf dem Remotegerät installiert ist.
    NOTIZ: Weitere Informationen zur Installation der Runtime finden Sie unter Installation und Konfiguration der Windows Runtime.
  • Wählen Sie die Registerkarte für die
    VPN
    -Konfiguration.
  • Markieren Sie den Eintrag
    VPN
    .
  • Klicken Sie auf
    Konfigurieren
    .
  • Der
    statische VPN-IP-Pool
    wird geöffnet. Geben Sie einen oder mehrere IP-Adressbereiche in die entsprechenden Felder
    Von
    und
    Bis
    ein. Sie können auch die
    Subnetzmaske
    eingeben.
NOTIZ: Ob Konflikte zwischen neu generierten IP-Adressen vorliegen, wird nicht automatisch geprüft, sondern muss vom Benutzer sichergestellt werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal