Wichtige Benutzerinformationen

Lesen Sie dieses Dokument und die Dokumente im Bereich zu den zusätzlichen Ressourcen über Installation, Konfiguration und Betrieb dieser Ausrüstung durch, bevor Sie dieses Produkt installieren, konfigurieren, in Betrieb nehmen oder warten. Benutzer müssen sich mit den Installations- und Verdrahtungsanweisungen sowie mit den Anforderungen aller geltenden Vorschriften, Gesetze und Normen vertraut machen.
Tätigkeiten wie Installation, Einstellungen, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage und Wartung müssen von entsprechend geschultem Personal in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Wenn die Ausrüstung in einer Weise betrieben wird, für die sie vom Hersteller nicht spezifiziert wurde, können Schutzeinrichtungen der Ausrüstung außer Kraft gesetzt werden.
Rockwell Automation, Inc. ist in keinem Fall für indirekte Schäden oder Folgeschäden verantwortlich oder haftbar, die sich aus der Verwendung oder Anwendung dieser Ausrüstung ergeben.
Die Beispiele und Diagramme in diesem Handbuch dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Aufgrund der zahlreichen Variablen und Anforderungen, die mit einer bestimmten Installation verbunden sind, kann Rockwell Automation, Inc. keine Verantwortung oder Haftung für die tatsächliche Verwendung auf der Grundlage der Beispiele und Diagramme übernehmen.
Rockwell Automation, Inc. übernimmt keine Patenthaftung in Bezug auf die Nutzung der in diesem Handbuch beschriebenen Informationen, Schaltkreise, Ausrüstung oder Software.
Die Vervielfältigung des Inhalts dieses Handbuchs als Ganzes oder in Teilen ist ohne schriftliche Genehmigung von Rockwell Automation, Inc. verboten.
In diesem Handbuch werden, wenn nötig, Hinweise verwendet, um Sie auf Sicherheitsrisiken hinzuweisen.
Rockwell Automation, Inc. ist sich der Tatsache bewusst, dass einige der Begriffe, die zurzeit in unserer Branche und in dieser Publikation verwendet werden, nicht mit dem Streben nach einer integrativen Sprache in der Technologie vereinbar sind. Wir arbeiten proaktiv mit Branchenkollegen zusammen, um Alternativen zu diesen Begriffen zu finden und Änderungen an unseren Produkten und Inhalten vorzunehmen. Bitte entschuldigen Sie die derzeitige Verwendung dieser Begriffe in unseren Inhalten. Wir arbeiten bereits an der Implementierung entsprechender Änderungen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal