Auf FactoryTalk® Hub™ anmelden
FactoryTalk® Hub™
anmeldenFactoryTalk® Hub™
umfasst verschiedene cloudbasierte SaaS-Anwendungen, die in Formen von Kacheln angezeigt werden. Melden Sie sich bei FactoryTalk® Hub™
an, um auf Ihre Anwendung zuzugreifen.- Gehen Sie zu FactorytalkHub.com, umFactoryTalk® Hub™zu starten.
- TIPP: Wenn Sie noch kein MyRockwellAutomation-Konto haben, finden Sie weitere Informationen unter Erstellen eines MyRockwellAutomation-Kontos.Geben Sie im BereichAnmeldendieselbe E-Mail-Adresse ein, die Sie für Ihr MyRockwellAutomation-Konto verwenden.
- Geben Sie dasselbe Passwort ein, das Sie für Ihr MyRockwellAutomation-Konto verwenden.Die MeldungWichtig: MFA-Meldung zum Überspringen des Grenzwertswird angezeigt.
- Wählen Sie im BereichVerifizierungsmethode auswähleneine Verifizierungsoption aus, und klicken Sie dann aufWEITER.WICHTIG: Sie können eine andere Verifizierungsmethode als E-Mail auswählen, z. B. SMS oder Telefonanruf. Um SMS oder Telefonanruf auswählen zu können, ist die Angabe Ihrer Telefonnummer bei der Erstellung Ihres MyRockwellAutomation-Kontos im AbschnittErweiterter Zugrifferforderlich.
- Geben Sie je nach zuvor ausgewählter Verifizierungsmethode einen Verifizierungscode nach Bedarf im BereichZweistufige Überprüfungein oder geben Sie den Code auf dem Telefon ein.
- Wenn Sie sich zum ersten Mal beiFactoryTalk® Hub™anmelden, scrollen Sie zum Lesen der Rockwell Automation EULA nach unten und wählenAnnehmenaus.Sie werden jetzt aufgefordert, entweder einer vorhandenen Organisation beizutreten oder eine neue Organisation zu erstellen.
TIPP:
Weitere Informationen zu
FactoryTalk® Hub™
finden Sie in der Online-Hilfe zu FactoryTalk Hub.Rückmeldung geben