Korrigierte Anomalien in dieser Version

Die Liste zeigt die in
FactoryTalk Optix
1.6.x korrigierten Anomalien.
Benutzerdefinierte Bibliothekselemente werden ohne Neustart von FactoryTalk Optix nicht dargestellt [2371413]
Elemente, die einer benutzerdefinierten Bibliothek hinzugefügt wurden, erscheinen erst nach einem Neustart von FactoryTalk Optix in der
Bibliotheken
-Suche.
Diese Anomalie wurde in Version 1.6.0 behoben.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.3.0 festgestellt.
Die Spinbox zeigt u. U. Werte ungenau an [3685185]
Die Verwendung eines anderen als den Standarddatentyp für ein UI-Steuerelement kann zu einem Präzisionsverlust des angezeigten Werts führen.
Diese Anomalie wurde in Version 1.6.0 behoben.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.5.0 festgestellt.
Falscher Status unter Mikrocontroller-Treiber [3774138]
Bei Verwendung mehrerer Stationen zeigen nicht aktive Bildschirme mit Daten von Stationen, die keine Daten auf dem aktiven Bildschirm haben, möglicherweise nicht den richtigen Status an. Weitere Informationen finden Sie in den Anwendungshinweisen.
Diese Anomalie wurde in Version 1.6.0 behoben.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.5.0 festgestellt.
HMI-Eigenschaften für erweiterte Tags der PlantPAx-Prozessanweisung werden beim L5X-Offline-Tag-Import nicht importiert [3890998]
Beim Importieren von Tags mithilfe einer L5X-Datei werden die HMI-Eigenschaften für erweiterte Tags der PlantPAx-Prozessanweisung nicht importiert. Importieren Sie die Eigenschaften offline mit einer Logix v37 ACD-Datei oder online vom Controller aus.
Diese Anomalie wurde in Version 1.6.0 behoben.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.5.0 festgestellt.
PDF-Berichte werden bei Verwendung des Emulators zunächst nicht generiert [3880034]
Bei Verwendung des Emulators werden PDF-Berichtsdateien nicht beim ersten Druck auf die Schaltfläche generiert. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Bericht zu erstellen.
Diese Anomalie wurde in Version 1.6.0 behoben.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.5.0 festgestellt.
Der Web-Editor von FactoryTalk Optix reagiert während des Importierens von Tags möglicherweise nicht mehr [3795569]
Der Web-Editor von
FactoryTalk Optix
reagiert möglicherweise nicht mehr, wenn der Import umfangreicher Offline-Tags durchgeführt wird. Versuchen Sie, die Tags online vom Controller zu importieren, oder verwenden Sie den
FactoryTalk Optix
Desktop-Editor.
Diese Anomalie wurde in Version 1.6.0 behoben.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.5.0 festgestellt.
Die Tag-Optimierung kann unerwartete Werte schreiben [5115774]
Die Aktivierung der Tag-Optimierung kann dazu führen, dass unerwartete Werte auf den Controller geschrieben werden. Dies tritt auf, wenn optimierte Tags geladen werden, z. B. beim Start oder beim erstmaligen Navigieren zu einer Seite. Wenn Sie die Tag-Optimierung verwenden, aktualisieren Sie auf FactoryTalk Optix 1.6.3 oder höher, um dieses Problem zu beheben.
Diese Anomalie wurde in Version 1.6.3 behoben.
Diese Anomalie wurde erstmals in Version 1.5.0 festgestellt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal