FactoryTalk Optix Runtime auf Online-Geräten aktivieren

Schließen Sie die Online-Aktivierung der Runtime-Berechtigung ab, wenn das Runtime-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
NOTIZ: Die Seriennummer der Berechtigung XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX wird in den folgenden Anweisungen als Platzhalter verwendet.
  1. Um die Aktivierung von Berechtigungen zu ermöglichen, starten Sie FTOptixEntitlementCli.sh, ein selbstinstallierendes Shell-Skript.
    NOTIZ: Nur ein Superuser kann das FactoryTalk Optix Berechtigungsmanager CLI-Programm für die Berechtigungsaktivierung installieren.
  2. Geben Sie in einem Terminal
    sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    ein.
  3. Geben Sie
    sudo FTOptixEntitlementCli --showInstalledEntitlement
    ein, um Einzelheiten zur Berechtigung anzuzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.