FactoryTalk Optix Runtime auf Online-Geräten aktivieren

Aktivieren Sie eine Runtime-Berechtigung über den Lizenzmanager auf einem Runtime-Online-Gerät.
  1. Öffnen Sie den Lizenzmanager entweder über das Windows-Startmenü oder über das Symbol auf Ihrem Desktop.
  2. Wählen Sie
    Online
    , um eine neue Berechtigung auf dem Runtime-Gerät zu aktivieren.
  3. Wählen Sie
    Eine Berechtigung für dieses Gerät aktivieren
    und
    Weiter
    .
    Ihr Berechtigungsschlüssel ist ein 25-stelliger Schlüssel, der von FactoryTalk Optix erstellt wird, um einer Organisation eine Berechtigung zuzuweisen.
  4. Rufen Sie die FactoryTalk Optix-Startseite auf.
  5. Authentifizieren Sie sich nach Bedarf.
  6. Wählen Sie
    Berechtigungen
    , um den Berechtigungsschlüssel anzuzeigen und zu kopieren.
  7. Geben Sie den Berechtigungsschlüssel ein und wählen Sie anschließend
    Aktivieren
    aus.
  8. Wenn die Berechtigung erfolgreich aktiviert wurde, wählen Sie
    OK
    aus.
  9. Wählen Sie erneut
    Berechtigungen
    und dann
    Organisationsberechtigungen
    , um die zugewiesene Berechtigung anzuzeigen.
NOTIZ: Wenn Sie FactoryTalk Optix-Anwendungen auf dem Laufzeit-Gerät bereitstellen, werden alle erforderlichen Laufzeit-Dateien automatisch mit der Anwendung bereitgestellt.
Auf der Seite
Organisationsberechtigungen
werden die folgenden Informationen zu Berechtigungen angezeigt:
  • Berechtigungsschlüssel
  • Benutzer
  • Vertragsnummer
  • Katalognummer
  • Berechtigung
  • Kaufdatum
  • Ablaufdatum
  • Aktivierungsdatum
NOTIZ:
Das
Kaufdatum
entspricht der Spalte
Datum des Inkrafttretens
im Abschnitt
Berechtigungen
im FactoryTalk Hub. Dies ist das Datum, an dem die Berechtigung in FactoryTalk Hub verfügbar ist und einer Organisation zugewiesen werden kann.
Das
Aktivierungsdatum
ist das Datum, an dem ein Benutzer die Berechtigung aktiviert hat.
Das
Ablaufdatum
liegt nach der Zeit, die zwischen dem
Aktivierungsdatum
und der Dauer der Berechtigung verstreicht.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.