Call-Home-Lizenzmechanismus

Der Call-Home-Lizenzmechanismus besteht aus einem Anspruchsschema, das nur für
FactoryTalk®Optix
Runtime verfügbar ist, das in Docker-Containern ausgeführt wird.
FactoryTalk®Optix
Runtime kann in Docker-Containern unter Ubuntu 22.04 ausgeführt werden.
Die Seriennummer des Anspruchs wird als Umgebungsvariable mit dem Namen
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
in den Docker-Container eingefügt. Diese Variable löst den Call-Home-Mechanismus aus.
Der Anspruchsfluss erfolgt wie folgt:
  1. Der Docker-Container ruft bestimmte Anspruchs-Web-APIs auf, um den angegebenen Anspruch zu sperren.
  2. Wenn die Sperranforderung erfolgreich ist, aktualisiert der Docker-Container die Anspruchs-Sperre regelmäßig alle 30 Minuten.
  3. Der Docker-Container entsperrt den Anspruch bei Beendigung der Laufzeit, um ihn für das Neuhosten verfügbar zu machen.
TIPP: Wenn der Docker-Container den Anspruch bei der Beendigung nicht entsperrt, fahren Sie mit einem manuellen Neuhosten fort. Dieses Szenario kann immer dann auftreten, wenn die Laufzeit unerwartet beendet wird.
Wenn der Docker-Container den gesperrten Anspruch während der Laufzeit neu hostet, erhält letzterer nach der nächsten Aktualisierung der Anspruchs-Sperre eine Benachrichtigung über das erneute Hosten.
Eine siebentägige Kulanzfrist beginnt nur, wenn die Verbindung mit der Berechtigungs-Web-API nach einer Anspruchs-Sperre unterbrochen wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal