Projektverschlüsselung auf einem Client-Gerät

Verschlüsseln Sie Projekte auf jedem Gerät, auf dem FactoryTalk Optix Update Server installiert ist.

Verschlüsselungsumfang

YAML
-Dateien des Projekts, die das Projektinformationsmodell darstellen, werden auf Client-Geräten als verschlüsselte Binärdateien übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-Quellformat.
Emulatorkomponenten sind standardmäßig verschlüsselt. Die Verschlüsselung von Emulatorkomponenten kann nicht deaktiviert werden.

Verschlüsselungsvorgang

Client-Geräte generieren basierend auf der aktuellen Hardware und den
Windows
-Schlüssel öffentliche Verschlüsselungsschlüssel. Die öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel in
EncryptionKey.bin
werden auf den Client-Geräten im Ordner
Runtime
gespeichert. Die verschlüsselte Anwendung ist an die spezifische Hardware des Client-Geräts gebunden.
Verschlüsselte Projekte können nicht auf andere Client-Geräte kopiert oder auf ihnen ausgeführt werden. Beim Export eines verschlüsselten Projekts auf ein USB-Gerät oder in einen USB-Ordner wird das kompilierte Projekt nicht verschlüsselt.
TIPP: Sie können verschlüsselte Projekte über das Gerät hochladen, während Sie ein Projekt öffnen, auch wenn Sie bei einer anderen Organisation angemeldet sind als der, die für die Entwicklung des Projekts verwendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.