Lokales Projekt erstellen
Erstellen Sie ein lokales Projekt mit Versionskontrolle für die Erstellung des lokalen Projekts und eines lokalen Repositorys auf Ihrem Computer. Mithilfe des lokalen Repositorys können Sie Änderungen in Ihr Projekt übernehmen. Des Weiteren bietet es Ihnen eine Versionskontrolle für die Anzeige und das Wiederherstellen vorheriger Projektversionen an.
- Wenn einFactoryTalk Optix-Projekt geöffnet ist, wählen SieProjektProjekt schließenaus.
- Wählen SieSchließenoder, falls noch Änderungen zu speichern sind,Speichern und Schließenaus.
- Wählen Sie auf der StartseiteNeuaus.
- Wählen Sie den Typ des Projekts aus.
- Geben Sie inNameden Namen des Projekts ein.TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Projekt- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
- Geben Sie inSpeicherortden Pfad zum Projekt ein.
- Wählen SieVersionskontrolle verwendenaus.