Referenzdepot für C#-APIs
Die APIs werden von der Klasse
IUANode
bereitgestellt. Die Klasseninstanzen sind Ausgangspunkte für die Suche nach Knoten für die Rückgabe.
WICHTIG:
Wenn mehrere Knoten denselben Namen haben, wird u. U. ein unerwünschter Knoten zurückgegeben.
TIPP:
In Visual Studio und Visual Studio Code wird durch Angabe des genauen Typs (
<T>
) die Vervollständigung des intelligenten Codes verbessert und es einfacher, Fehler beim Schreiben des Codes zu erkennen.Zur Laufzeit ist ersichtlich, ob der gesuchte Knoten den gewünschten Typ hat. Wenn der gesuchte Knoten nicht den angeforderten Typ hat, gibt die API
null
zurück.Die APIs werden von der Klasse
InformationModel
bereitgestellt, die vom Modul FTOptix.HMIProject
angezeigt wird.