- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
NetLogic mit Visual Studio Code lokal debuggen
Debuggen eines lokalen Projekts mit Entwurfszeit- und Laufzeit-NetLogics mithilfe von
Visual Studio Code®
.Voraussetzungen
- Laden SieVisual Studio Codeherunter, installieren Sie es und legen Sie es als Ihren Standard-Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- Installieren Sie die C#-Erweiterung fürVisual Studio Code: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp.
- Weitere Informationen zum Debuggen inVisual Studio Code. Sie finden weitere Informationen hierzu unter Debuggen in Visual Studio Code.
- So debuggen Sie NetLogic mit Visual Studio Code lokal
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.NET-Projektmappe öffnenaus.Visual Studio Codewird geöffnet.
- Entweder:
- Laufzeit-NetLogic debuggen. Führen SieFactoryTalk Optix-Anwendungaus und wählen Sie dann inVisual Studio Codedie OptionAttach to FTOptixRuntime (NetSolution)aus. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
- Debuggen einer Entwurfszeit-NetLogic. Hängen Sie die Entwurfszeit-NetLogic inVisual Studio CodeanFTOptixStudio (NetSolution)an und führen Sie sie danach aus. Weitere Informationen finden Sie unter NetLogic zur Entwurfszeit ausführen.
- Beenden Sie den Debugvorgang, bearbeiten Sie den Code und wiederholen Sie danach den Vorgang.
Rückmeldung geben