Übersetzte Texte in einem Zeichenfolgenformatierer verwenden

Erstellen Sie einen Verweis auf einen Übersetzungsschlüssel, damit der Schlüssel zur Laufzeit den entsprechenden übersetzten Text gemäß dem Gebietsschema der Sitzung verwendet. Ein Übersetzungsschlüssel ist ein Verweis auf eine bestimmte Übersetzung im Übersetzungswörterbuch.
  1. Geben Sie in der Eigenschaft
    Format
    Zeichen ein, die im Schlüssel enthalten sind. Die Schlüssel, die die eingegebenen Zeichen enthalten, werden angezeigt.
  2. Wählen Sie eine Schlüssel und drücken Sie dann die
    Eingabetaste
    .
Wenn der Text des Schlüssels Platzhalter für die Quellen des Zeichenfolgenformatierers enthält (z. B. „{0}“), erscheinen die entsprechenden Eigenschaften.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal