Zeichenfolge übersetzen

Übersetzen Sie eine Zeichenfolge, damit der Text der Zeichenfolge in verschiedenen Sprachen angezeigt werden kann.
Wenn für ein Gebietsschema keine Übersetzung erwartet wird, hängt die zur Laufzeit angezeigte Zeichenfolge vom Fallback-Gebietsschema des Benutzers ab.
  1. Erweitern Sie in
    Projektansicht
    die Option
    Übersetzungen
    und doppelklicken Sie dann auf eine Lokalisierungsbibliothek.
  2. Wählen Sie
    Übersetzungsreferenzen anzeigen
    .
  3. Wählen Sie in der Zeile der zu übersetzenden Zeichenfolge die Option
    Synchronisiert
    . In der Übersetzungstabelle wird ein neuer Schlüssel mit demselben Namen wie die Zeichenfolge angezeigt.
  4. (Optional) Benennen Sie den Schlüssel auf der Seite
    Übersetzungsreferenz
    um, um einen Schlüssel in der Übersetzungstabelle hinzuzufügen.
    Das Umbenennen eines Schlüssels entfernt nicht den Schlüssel mit dem vorherigen Namen.
  5. Wählen Sie
    Übersetzungstabelle anzeigen
    .
  6. Fügen Sie Übersetzungen für den Schlüssel hinzu.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal