Vorschau des übersetzten Textes anzeigen

Wenn Sie mehr als ein Gebietsschema in Ihrem Projekt haben, können Sie die Textlänge und die Abstände überprüfen, indem Sie zwischen den verschiedenen Sprachen wechseln.
Zeigen Sie den übersetzten Text zur Entwurfszeit in der Vorschau an.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    eine Seite mit übersetztem Text aus.
  2. Wählen Sie im Kombinationsfeld für die Sprache oben in der Mitte des Objekteditors die Sprache aus, die angezeigt werden soll.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal