Übersetzte Zeichenfolgen aus einer CSV-Datei importieren
Importieren Sie übersetzte Zeichenfolgen, damit die Zeichenfolgen nicht in einem Lokalisierungswörterbuch für das aktuelle Projekt erstellt und übersetzt werden müssen. Importieren Sie übersetzte Zeichenfolgen aus einer CSV-Datei, um die Übersetzungstabelle aufzufüllen.
Voraussetzungen
Die CSV-Datei muss bestimmte Spezifikationen erfüllen:
- Jeder Schlüssel und die zugeordneten Übersetzungen müssen sich in einer neuen Zeile befinden.
- In jeder Zeile müssen nacheinander der Schlüssel und die in doppelte Anführungszeichen eingeschlossenen und durch Komma getrennten zugehörigen Übersetzungen angegeben werden. Zum Beispiel "Key1", "Traduzione", "Translation". Sie können ein anderes Trennzeichen verwenden.
- Die erste Zeile muss eine Kopfzeile sein. Zum Beispiel "Key", "it-IT", "en-US".
Zum Importieren der übersetzten Zeichnfolgen steht Ihnen in der Vorlagenbibliothek eine vordefinierte NetLogic zur Verfügung.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteaus.Vorlagenbibliotheken
- Wählen Sie inVorlagenbibliothekendie OptionScriptsaus.
- Ziehen Sie inKomponentenÜbersetzungs-Importer und -Exporterin den Projektknoten oder den OrdnerÜbersetzungen.
- Wählen Sie inVorlagenbibliothekendie OptionSchließenaus.
- Nachdem SieÜbersetzungen importieren und exportierenausgewählt haben, navigieren Sie inEigenschaftenzuCSVPathund wählen eine CSV-Datei aus.
- Wählen Sie inCharacterSeperatordas Trennzeichen aus.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufÜbersetzungen importieren und exportierenund wählen Sie dannImportTranslations ausführenaus.
importieren
Rückmeldung geben