Lokalisierungswörterbuch erstellen

Erstellen Sie ein Lokalisierungswörterbuch für die Anzeige der Anwendungsinhalte in der Sprache des Gebietsschemas des Benutzers. Das Lokalisierungswörterbuch enthält alle in die verschiedenen Sprachen übersetzten Zeichenfolgen. Sie können dann sowohl zur Entwurfs- als auch zur Laufzeit die für die Anwendung anzuzeigende Sprache auswählen.
NOTIZ: Wenn für Ihr Projekt ein Lokalisierungswörterbuch vorhanden ist, wirkt sich dies auf alle Variablen mit dem Datentyp
LocalizedText
aus. Wenn Sie für eine Variable mit dem Wertedatentyp
LocalizedText
einen Wert eingeben, zeigt ein Vorschlagsfeld mögliche Übereinstimmungen mit den von Ihnen eingegebenen Schlüssel an. Sie können einen Vorschlag mit der Eingabetaste bestätigen oder das Vorschlagsfeld mit der Esc-Taste schließen und anschließend durch Drücken der Eingabetaste den Text wie von Ihnen eingegeben einfügen.
Wenn Sie in
FactoryTalk Optix Studio
ein Projekt mithilfe einer Standardvorlage erstellen, enthält der Ordner
Übersetzungen
standardmäßig ein Lokalisierungswörterbuch.
  • Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Übersetzungen
    und wählen Sie dann
    Neu
    Lokalisierungswörterbuch
    aus.
Das
Lokalisierungswörterbuch#
wird im Ordner
Übersetzungen
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal