Remanenzspeicher

Mit dem Remanenzspeicher können Sie Änderungen, die zur Laufzeit am Projekt vorgenommen wurden, in einem Datenspeicher aufbewahren.
TIPP: Sie können den Remanenzspeicher beispielsweise verwenden, um Informationen über benutzerspezifische Einstellungen zu behalten. Wenn der Benutzer die Einstellungen zur Laufzeit ändert, werden die Änderungen beibehalten, wenn Sie die
FTOptixApplication
stoppen und sie erneut ausführen.

Mehrere Speicherplätze

Standardmäßig enthält jedes neue Projekt ein
SecurityRetentivityStorage
-Objekt. In diesem Speicher werden Informationen über die zum Projekt hinzugefügten Benutzer und Gruppen gespeichert. Wir empfehlen, das
SecurityRetentivityStorage
-Objekt in Ihren Projekten zu behalten.
Sie können mehrere Remanenzspeicherobjekte erstellen.
WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Remanenzspeicher unabhängige Teile des Projekts (Knoten) überwachen und sich nicht gegenseitig überschneiden.

Parameter

Jedes Remanenzspeicherobjekt benötigt diese Parameter:
Parameter
Beschreibung
Knoten
Ein Knoten, der die Daten enthält, die Sie behalten möchten.
TIPP: Ein Knoten kann ein Projektordner sein, zum Beispiel der Ordner
Benutzer
. Sie können mehrere Knoten hinzufügen, die beibehalten werden sollen.
Schreibverzögerung
Legt fest, wie oft Änderungen gespeichert werden sollen (in Millisekunden).
Der Standardwert ist 0. Wenn eine Änderung erkannt wird, wird sie in Echtzeit gespeichert (entsprechend den technischen Schreibzeiten).
TIPP: Der Standardwert Null kann die Festplatte belasten, wenn große Teile des Projekts behalten werden oder wenn sich Werte häufig ändern. Die Angabe einer längeren Schreibverzögerung birgt die Gefahr, dass das Projekt Daten verliert, die im eingestellten Verzögerungsintervall enthalten sind.
Änderungsbeobachter aktiviert
Bei bestimmten Projekten ist es möglich, Änderungen vorzunehmen, die nicht gespeichert werden sollen. In diesem Fall deaktiviert das System die Änderungserkennung für Ausführungen.
Wenn Sie diesen Parameter auf
Falsch
setzen, wendet der Remanenzspeicher nur die bereits gespeicherten Änderungen an und erkennt keine zukünftigen Änderungen.
TIPP: Dieser Parameter ist z. B. nützlich, wenn Sie die gespeicherte Remanenzschicht nur zum Anwenden und Wiederherstellen der ursprünglichen Änderungen verwenden möchten, ohne neue hinzuzufügen.

Datenspeicher

Der Standardspeicherort der
RetentivityStorage.db
-Datei hängt von der Plattform ab.
PC
C:\Users\
UserName
\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\
Project
\ApplicationFiles
Linux HMI
/persistent/data/Rockwell Automation/FactoryTalk Optix/FTOptixApplication/Projects/
Project
/ApplicationFiles/
Windows-Bereichs-IPCs
C:\Users\
UserName
\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\
Project
\ApplicationFiles
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal