Variablen

Eine Variable ist ein Attribut eines Objekts. Weisen Sie einer Variable einen Wert zu, um den Wert zur Laufzeit anzuzeigen.
Betrachten Sie Variablen über:
  • Projektansicht
    . Navigieren Sie zum Ordner, der die Variablen enthält. Der Ordner
    UI
    kann keine Variablen enthalten.
  • Eigenschaften
    . Wählen Sie ein Objekt, einen Typ oder eine Variable in der
    Projektansicht
    oder wählen Sie ein Objekt im Editor. Die Variablen oder Eigenschaften für das ausgewählte Element werden in
    Eigenschaften
    angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal