Logger

Ein Logger-Objekt zeichnet Daten auf und speichert sie in einer Datenbank.
Die folgenden Loggertypen sind verfügbar:
  • Datenlogger
    . Tastet die Werte einer oder mehrerer Variablen in regelmäßigen Zeitintervallen oder auf Anforderung ab.
  • Ereignislogger
    . Zeichnet die Eigenschaften von einem oder mehreren Ereignistypen auf, die durch Folgendes erzeugt werden:
    • Ein bestimmter Knoten und/oder dessen untergeordnete Knoten
    • Ein beliebiger Knoten im Projekt
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal