FTP

Das File Transfer Protocol (FTP) dient der Kommunikation und der Übertragung von Dateien zwischen Computern, die sich in einem TCP/IP-Netzwerk (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) befinden.
Um eine FTP-Verbindung aufzubauen und über das Netzwerk zu kommunizieren, werden ein Server und ein Client benötigt. Der folgende Abschnitt beschreibt die Konfiguration dieser beiden Elemente.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal