Erweiterte Eigenschaften

Mithilfe der erweiterten Eigenschaften können Sie den Tags und Datentypen zusätzliche Informationen hinzufügen.
Mithilfe der erweiterten Eigenschaften können Sie die Anzahl der zu erstellenden Tags reduzieren. Wenn ein einzelnes Tag mit erweiterten Eigenschaften konfiguriert ist, verwenden Sie die erweiterten Eigenschaften für dieses Tag, um den Namen, die Beschreibung, die technischen Einheiten, die Grenzwerte und die Zustandswerte des Tags anzuzeigen.
Zu den erweiterten Eigenschaften gehören:
Name
Der Name des Tags oder Datentyps (maximal 40 Zeichen).
Beschreibung
Die Beschreibung des Tags oder Datentyps (maximal 128 Zeichen).
Technische Einheiten
Die Maßeinheiten, wie z. B. Grad Celsius, Pfund und Pfund pro Quadratzoll, die einem Tag oder einer Tag-Struktur oder einem Array-Mitglied zugeordnet sind. Die technische Einheit darf maximal 80 Zeichen aufweisen.
Minimum
Der Mindestwert (unterste Wert) eines Tags, einer Tag-Struktur oder eines Array-Mitglieds. Verwenden Sie Minimum mit der Eigenschaft Maximum, um einen Hoch- und Niedrig-Grenzwert für ein Tag des Typs DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT und USINT zu erstellen. Der Wert der Minimum-Eigenschaft muss kleiner oder gleich dem Wert der Maximum-Eigenschaft sein.
Maximum
Der Maximalwert (hohe Wert) eines Tags oder einer Tag-Struktur oder eines Array-Mitglieds. Verwenden Sie Maximum mit der Eigenschaft Minimum, um einen Hoch- und Niedrig-Grenzwert für ein Tag des Typs DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT und USINT zu erstellen. Der Wert der Maximum-Eigenschaft muss größer oder gleich dem Wert der Minimum-Eigenschaft sein.
Zustand 0
Der mit einem Tag oder einer Tag-Struktur oder einem Array-Mitglied verknüpfte Bezeichner „Zustand 0“. Verwenden Sie „Zustand 0“ mit der Eigenschaft „Zustand 1“, um zwei Zustände eines BOOL-Tags zu beschreiben. Bei einem Statuszustand entspricht beispielsweise „Zustand0“ dem Start und „Zustand1“ dem Stopp. Der Bezeichner darf maximal 80 Zeichen aufweisen.
Zustand 1
Der mit einem Tag oder einer Tag-Struktur oder einem Array-Mitglied verknüpfte Bezeichner „Zustand 1“. Verwenden Sie „Zustand 1“ mit der Eigenschaft „Zustand 0“, um zwei Zustände eines BOOL-Tags zu beschreiben. Der Bezeichner darf maximal 80 Zeichen aufweisen.
Welche erweiterten Eigenschaften für ein ausgewähltes Tag verfügbar sind, hängt vom Datentyp des Tags ab. Das HMI-Gerät zeigt keine übergebenen erweiterten Eigenschaften von Logix Designer-Tags mit Alias an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal