Direkt-Antriebskonnektivität

Verwenden Sie in Ihren Projekten die Funktion „Direkt-Antriebskonnektivität“, um PowerFlex-Antriebe zu aktivieren.
Die Direkt-Antriebskonnektivität ermöglicht:
  • Ein auf den vordefinierten Antriebsprofilen basierendes PowerFlex-Informationsmodell erstellen
  • Erstellt Clients und liest Daten aus PowerFlex-Antrieben aus. Es werden vier PowerFlex-Antriebstypen unterstützt: PF755, PF755TM, PF6000T und PF7000
TIPP:
Die Direkt-Antriebskonnektivität wird nur unter den Betriebssystemen Windows® unterstützt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal