Konverter
Mithilfe von Konvertern können Sie den Quellwert konvertieren und ihn danach dem übergeordneten Knoten zuweisen.
Lokaler Konverter
Ein lokaler Konverter ist für einen einzelnen komplexen dynamischen Link bestimmt und kann nicht in anderen komplexen dynamischen Links wiederverwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Editor für komplexe dynamische Links und Komplexen dynamischen Link erstellen.
TIPP:
Wenn Sie einen Konverter und seine Eigenschaften in einem einzelnen komplexen dynamischen Link verwenden möchten, erstellen Sie einen lokalen Konverter.
Konvertertyp
Sie können Instanzen eines Konvertertyps in mehreren komplexen dynamischen Links verwenden. Auf diese Weise führen Sie bei einer erforderlichen Aktualisierung der Konverterlogik diesen Schritt durch Bearbeitung des Konvertertyps nur einmal durch. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertertyp erstellen.
TIPP:
Wenn Sie einen Konverter und seine Eigenschaften in mehreren komplexen dynamischen Links verwenden möchten, erstellen Sie einen Konvertertyp und verwenden Sie dann die Instanzen des Konvertertyps in mehreren komplexen dynamischen Links.
Beispiel für einen Konverter
Ein Beispielkonverter im Editor für komplexe dynamische Links kann Folgendes enthalten:

Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Übergeordnete Variable | Der Wert der Variable, dessen Wert den Konverterausgang repräsentiert. |
![]() | Richtung des dynamischen Links | Die Richtung zwischen dem Konverterausgang und der Konverterlogik. Die Richtung ändert sich durch Auswahl des Symbols:
|
![]() | ![]() Einfügen | Fügt einen weiteren Konverterblock ein. |
![]() | Konvertername | Der Name des Konverterobjekts. |
![]() | Konvertereigenschaften | Für die Eigenschaftenwerte können Sie Folgendes festlegen:
|
![]() | Dynamischer Link der Quelle | Entweder ein dynamischer Link zu einer Variablen, einem Tag-Wert oder einem anderen Konverter. |
Rückmeldung geben