Totzonenintervall-Konfigurationen
Die Totzone verhindert das Abtasten von Werten in schneller Abfolge aufgrund von Oszillationen im Steuerungssystem.
Abtasttyp | Totzonen-Einstellungen |
|---|---|
Jegliche Änderung gegenüber der vorherigen Abtastung | Standard-Totzonen-Modus = Kein |
Der absolute Änderungswert aus der vorherigen Abtastung ist gleich oder größer als ein bestimmter Wert |
|
Die prozentuale Änderung aus dem vorherigen Abtastwert ist gleich oder größer als ein bestimmter Wert. |
|
Rückmeldung geben