Alarmprotokoll konfigurieren
Ein Alarmprotokoll zeigt das Datum und die Uhrzeit des aufgetretenen Alarms in Ihrem System sowie den Status jedes Alarms an.
Für die Anzeige des Alarmprotokolls zur Laufzeit werden eine Datenbank, ein konfigurierter Logger und das Widget
Alarmraster
oder Alarmverlaufsraster
benötigt. Das Widget Alarmprotokollraster
zeigt das Protokoll der Alarmereignisse an. Das Alarmereignisprotokollraster
zeigt die Daten für jedes Alarmereignis und jeden Alarmzustand an. Jede Zeile im Raster stellt eine Zustandsänderung für ein Alarmereignis dar.- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteund danachVorlagenbibliothekenMiscaus.
- Ziehen Sie unterKomponentendas ObjektAlarm-Ereignisloggerin den OrdnerLoggerderProjektansicht.AlarmEreignislogger#wird angezeigt.
- Wählen Sie inVorlagenbibliothekendie OptionSchließenaus.
- Ziehen Sie in derProjektansichtdas gewünschte Datenbankobjekt zum Wert der EigenschaftDatenbankdes Loggers. Die Datenbank ist mit dem Logger verbunden.
- Wählen Sieund danachVorlagenbibliothekenWidgetsaus.
- Ziehen SieAlarmrasteroder das WidgetAlarmverlaufsraster mit Filterin den Ordner in derProjektansicht.Das neue Widget wird angezeigt.
- Ziehen Sie den Logger von derProjektansichtzuEigenschafteninAlarmEreignislogger.Jetzt sind die zur Laufzeit aufgezeichneten Daten sichtbar.
- (Optional) Für die individuelle Anpassung der grafischen Darstellung des Widgets passen Sie auf dem Widget das Datenraster, das Datum und die Uhrzeit, die Schaltfläche und die Textfarbe an.
Alarmprotokoll
Rückmeldung geben