Systemvoraussetzungen

Verwenden Sie diese Systemvoraussetzungen, um festzustellen, ob Ihre Computer
FactoryTalk®Optix
und
FactoryTalk Optix-Anwendungen
ausführen können.

Hardwareanforderungen für
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor

Für eine optimale Leistung von
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor
sollte der Computer mindestens diese Hardwareanforderungen erfüllen:
  • Intel Core i5 Standard Power Prozessor (i5-8xxx)
  • 8 GB RAM
  • 20 GB freier Platz auf der Festplatte

Softwareanforderungen für
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor

  • Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022
  • Ein externer Code-Editor zur Entwicklung von benutzerdefiniertem C#-NetLogic-Code
    NOTIZ:
    Rockwell Automation
    empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Einige Funktionen zur Unterstützung der Entwicklung sind bei Verwendung eines anderen Code-Editors möglicherweise nicht verfügbar.

Softwareanforderungen für
FactoryTalk Optix Studio-Web-Editor

  • Ein Webbrowser, der
    FactoryTalk®Hub
    unterstützt. Zu den unterstützten Browsern gehören moderne Browser wie
    Google Chrome
    und
    Microsoft Edge®
    . Ältere Browser wie
    Internet Explorer®
    funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet.

Hardwareanforderungen für
FactoryTalk Optix-Anwendungen

Die Hardware-Anforderungen für
FactoryTalk Optix-Anwendungen
können je nach Anwendung und dem Gerätetyp, auf dem die Anwendung ausgeführt wird, variieren.

Softwareanforderungen für
FactoryTalk Optix-Anwendungen

  • Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 oder Ubuntu 22 (x64)
NOTIZ:
FactoryTalk Optix und FactoryTalk Optix-Anwendungen können innerhalb von Hypervisoren wie VMware® Version 15 oder höher ausgeführt werden. Aus Kompatibilitätsgründen wird standardmäßig das Software-Rendering verwendet.
FactoryTalk Optix-Anwendungen
werden auf geschlossenen Rockwell Automation-Geräten wie OptixPanels und Embedded Edge Compute unterstützt, auf denen Yocto (ARM64) ausgeführt wird.
FactoryTalk Optix Studio
und
FactoryTalk Optix-Anwendungen
werden auf den folgenden Versionen von Microsoft Windows-Betriebssystemen gemäß der standardmäßigen Rockwell Automation-Softwarerichtlinie unterstützt:
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64 Bit
  • Windows 10 Enterprise 64 Bit
  • Windows 10 Professional 64 Bit
  • Windows 11 Enterprise 64 Bit
  • Windows 11 Professional 64 Bit
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2022 Standard
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.