Systemfunktionen
FactoryTalk Optix
Version 1.4.0 verfügt über diese Funktionen.FactoryTalk Optix Studio
- Installieren Sie mehrere Versionen vonFactoryTalk Optixauf demselben PC, um die Versionsverwaltung zu verbessern (Unterstützung mehrerer Versionen).
- Hochgeladene Remanenzspeicherinhalte können mit dem Projekt zusammengeführt werden.
- Es wurden die Sprache Portugiesisch und Deutsch zuFactoryTalk OptixStudio hinzugefügt.
- Durch Drücken von F1 unterstützt die Online-Hilfe kontextsensitive Dialogfelder und Popups.
- Passwortgeschützte UI-Widgets verhindern nicht autorisierte Änderungen und können verwendet werden, ohne dass das Verhalten oder die Darstellungsattribute verändert werden.
- Die Vorlagenbibliothek unterstützt neue Optionen zum Verwalten von Typkonflikten beim Ziehen von Objekten in die Bibliothek oder in Projekte.
- Neue Stylesheet-Optionen für Beschriftungs-, Navigationsbereichs-, Schaltflächen- und Scrollleisten-Stile.
- Benutzerfreundlichkeit:
- Projektansichtunterstützt Mehrfachauswahlen und ein Kontextmenü, um das Kopieren/Einfügen/Löschen mehrerer Knoten zu ermöglichen.
- Das Popup-Fenster zumExportieren der FactoryTalk Optix-Anwendungunterstützt jetzt das eingebettete Edge-Computing-Modul.
- Das Popup-Fenster für dynamische Links merkt sich das zuletzt ausgewählte Element für schnelleres Durchsuchen von Elementen.
- Ein neuer Filter für NetLogic wurde derProjektansichthinzugefügt.
Steuerelemente-Verbesserungen
- Erweiterte SVG-Teilelementeigenschaften unterstützen Opazität, Strichstärke und Strich-Dash-Array-Stile.
- Optimierte SVG-Bilder können mit der Netlogic Scripting-Schnittstelle für optimierte Animationen manipuliert werden
- DataGrid-Verbesserungen für eine verbesserte Spaltenkonfiguration und die Auswahl mehrerer Zeilen.
- Das Spinbox-Steuerelement gibt eine visuelle Rückmeldung, wenn der eingegebene Wert außerhalb oder im zulässigen Bereich liegt.
- Verbesserte Alarm-Steuerelemente zur Unterstützung der Ablage von Alarmen mit niedriger Priorität oder Fehlalarmen.
- Das WebBrowser-Steuerelement zeigt einen Zertifikatfehler an, um eine Website mit selbstsigniertem Zertifikat akzeptieren und danach auf ihr browsen zu können.
Container-Verbesserungen
- Neuer Raster-Layout-Container zum Entwerfen flexibler und responsiver Layouts wie Dashboards.
- Der Container "Skalenlayout" unterstützt die Schriftskalierung.
- Unterstützung der Bildschirmcontainer-Eigenschaften für Rahmenfarbe und -stärke.
Konverter-Verbesserungen
- Unterstützung benannter Platzhalter verbesserte die Lesbarkeit von Konvertern für Zeichenfolgenformatierer und Ausdrucksauswerter.
- Integrierte Left_Of- und Right_Of- Funktionen in den Konverter des Ausdrucksauswerters.
Erweiterte Architektur
- Runtime kann jetzt auf "Als Dienst ausführen" gesetzt werden.
- Verbesserte Containerunterstützung mit verbundener Lizenzierung.
Datenkonnektivität
- Der neue Mikrocontroller-Treiber ermöglicht die Anbindung an die Controller der Micro800- und MicroLogix 1400-Familie.
- Externer Datenspeicher mit InfluxDB hinzugefügt.
- Möglichkeit zur direkten Verbindung mit PowerFlex-Antrieben hinzugefügt.
Neue Berechtigungen
- Abonnementbasierte Runtime-Berechtigungen sind für alle Laufzeitpakete verfügbar.
- Unbefristete Runtime-Berechtigungs-Upgrades unterstützen den Umstieg auf eine größere Laufzeit für die Anwendungserweiterung.
Verbesserungen bei Alarmen
- Unterstützung der Alarmablage als einmaliges Ablegen oder zeitgesteuertes Ablegen hinzugefügt.
Seite „FT Optix“ in „FT Hub“
- Das neue Tool „Geräteskalierung“ hilft Benutzern basierend auf der Anzahl der für ihr Projekt erforderlichen Elemente, wie z. B. Tags, Alarme und Bildschirme, bei der Auswahl des für ihre Anforderungen am besten geeigneten Geräts.
Rückmeldung geben