OPC UA-Depot

  1. PLATZHALTER OPC UA-SERVER/CLIENT EIGENSCHAFTEN.
    • Maximale Array-Länge
      . Die maximale Anzahl von Elementen in einem Array.
  2. Doppelklicken Sie in
    Projektansicht
    auf einen OPC UA-Client.
  3. Konfigurieren Sie in
    Eigenschaften
    die Einstellungen des OPC UA-Clients.
    • Ereignisse
      :
      • Keine
        . Überwacht keine Ereignisse.
      • Alle
        . Überwacht alle Ereignisse.
      • Alarme
        . Überwacht nur Alarmereignisse.
    • Knoten-IDs beim Start synchronisieren
      . Synchronisiert die NodeIDs der OPC UA-Knoten, die zur Entwurfszeit importiert werden. Synchronisieren Sie die NodeIDs mit denselben Knoten auf dem OPC UA-Server, mit dem sich der OPC UA-Client zur Laufzeit verbindet.
      TIPP: Wenn die Situation auf dem Server nicht bekannt ist, setzen Sie
      KnotenIDs synchronisieren
      beim Start auf
      Wahr
      .
    • Maximale Array-Länge
      . Die maximale Anzahl von Elementen in einem Array.
      TIPP: Wenn OPC UA-Clients unterschiedliche
      Maximale Array-Länge
      -Werte haben, wird der
      Maximale Array-Länge
      -Wert des ersten OPC UA-Clients für alle Clients angewendet.
    • Server-Endpunkt-URL
      . Das Kommunikationsprotokoll und die Netzwerkadresse des Endpunkts auf dem OPC UA-Server.
    • Serveridentität verifizieren
      :
      • Wahr
        . Akzeptiert das Zertifikat nur, wenn das Zertifikat vertrauenswürdig ist.
      • Falsch
        . Akzeptiert das Zertifikat vorübergehend, auch wenn das Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist.
    • Mindestsicherheitsmodus für Meldungen
      :
      • Keine
        . Die Meldungen können unsigniert und unverschlüsselt sein.
      • Signatur
        . Die Meldungen müssen signiert oder signiert und verschlüsselt sein.
      • Signatur und Verschlüsselung
        . Die Meldungen müssen signiert und verschlüsselt sein.
    • Mindestsicherheitsrichtlinie
      :
      • Keine
        . Der OPC UA-Client benötigt keine spezielle Sicherheitsrichtlinie.
      • Basic256Sha256
        . Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie.
    • Client-Zertifikatdatei
      . Die öffentliche
      DER
      -Zertifikatdatei des OPC UA-Clients (X509v3).
      TIPP: Die Client-Zertifikatdatei muss sich im Ordner
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      befinden.
    • Private Schlüsseldatei des Clients
      . Die private
      PEM
      -Schlüsseldatei des OPC UA-Clients kodiert mit ASCII Base64.
      TIPP: Die private Schlüsseldatei des Clients muss sich im Ordner
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      befinden.
    • Anwendungs-URI
      . Eine URI, die die Anwendungsinstanz global identifiziert.
    • Anwendungsname
      . Eine lesbare ID der Anwendungsinstanz, die nicht eindeutig sein muss.
    • Produkt-URI
      . Die URI, die die Software global identifiziert.
    • Typ der Benutzeridentität
      :
      • Anonym
        . Keine Informationen über den Benutzer verfügbar.
      • Benutzer/Passwort
        :
        • Benutzername
          . Name des Benutzers.
        • Passwort
          . Passwort des Benutzers.
      • Zertifikat
        :
        • Benutzerzertifikatdatei
          . Die öffentliche
          DER
          -Zertifikatdatei des Benutzers (X509v3).
          TIPP: Die öffentliche Zertifikatdatei des Benutzers muss sich im Ordner
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          befinden.
        • Private Schlüsseldatei des Benutzers
          . Die private
          PEM
          -Schlüsseldatei des Benutzers, kodiert mit ASCII Base64.
          TIPP: Die private Schlüsseldatei des Benutzers muss sich im Ordner
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          befinden.
  4. Konfigurieren Sie den NodeSet-Import:
    • Um den NodeSet im Online-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter auf
      Online
      .
      TIPP: Der Online-Modus stützt sich auf den Wert
      Server-Endpunkt-URL
      des OPC UA-Client-Objekts. Wählen Sie
      Aktualisieren
      , um die vom OPC UA-Server veröffentlichten Knoten zu aktualisieren.
    • Um Tags im Offline-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter auf
      Offline
      und geben Sie in
      Dateipfad
      einen Pfad zur
      XML
      -Datei mit dem NodeSet an.
  5. Wählen Sie die zu importierenden Knoten aus und wählen Sie dann
    Weiter
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.