Depot für Projektknoten

Verwenden Sie
Suche
in der
Projektansicht
, um nach Projektknoten in der Struktur zu suchen und zu filtern.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Ordner oder das Objekt, das die Variable enthalten soll.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste der
    Projektansicht
    die Option
    Add
    Neu hinzufügen
    und wählen Sie dann
  3. (Optional) Um den Datentyp der Variable zu ändern, wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben dem Variablennamen den vorhandenen Datentyp und wählen Sie dann einen anderen Datentyp.
    TIPP:
    Wenn Sie die gewünschte Option nicht sehen, wählen Sie
    Alle anzeigen
    . Beginnen Sie zu tippen und wählen Sie das gesuchte Element aus.
    Um ein Array zu definieren, wählen Sie
    Array
    und geben dann die Array-Dimensionen ein. Geben Sie
    0
    ein, um ein uneingeschränktes Array zu erstellen.
  4. Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Option
    Edit
    und geben Sie einen Wert für die Variable ein oder erstellen Sie einen dynamischen Link.
    Wenn Sie einen Wert für eine Array-Variable bearbeiten, wird der Array-Editor angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter #.
    Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter #.
  5. Wählen Sie in
    Projektansicht
    eine Variable.
  6. Geben Sie unter
    EURange
    Folgendes an:
    • Niedrig-Grenzwert
      . Den Niedrig-Grenzwert des Variablenwerts
    • Hoch-Grenzwert
      . Den Hoch-Grenzwert des Variablenwerts
    • Beschränken
      . Bei
      Wahr
      werden die Werte für die Variable auf den Niedrig- und Hoch-Grenzwert beschränkt.
  7. Wählen Sie die Maßeinheit für den Variablenwert und wählen Sie
    Auswählen
    .
  8. Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Maßeinheit für den Wert der Variable.
  9. Verwalten Sie im Editor die Enumerationselemente:
    • Um ein Element hinzuzufügen, wählen Sie
      Add
      und geben Sie Folgendes an:
      • Wert
        . Wert des Enumerationselements. Der Wert ist in der Regel eine fortlaufende Ganzzahl.
      • Anzeigename
        . Name des Enumerationselements.
      • Beschreibung
        . Zusätzliche Informationen über das Enumerationselement.
    • Um
      Wert
      ,
      Anzeigename
      oder
      Beschreibung
      zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die entsprechende Zelle und geben einen neuen Wert ein.
    • Um ein Element zu entfernen, markieren Sie eine Zelle in der entsprechenden Zeile und wählen Sie
      Löschen
      .
  10. (Optional) Wählen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Anzeigename
    und geben Sie den Anzeigenamen ein.
  11. (Optional) Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Beschreibung
    und geben Sie die Beschreibung ein.
Die Maßeinheit erscheint im Wert für die Variable.
Der Tooltip beim Daraufzeigen zeigt den Anzeigenamen und die Beschreibung an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.