Typenansicht

Typen sind Modelle von Objekten oder Variablen, aus denen andere Objekte und Variablen erstellt werden. Verwenden Sie
Typenansicht
, um einen Objekttyp zum Editor hinzuzufügen und dann eine Instanz dieses Typs zu erstellen. Ziehen Sie den Typ aus einem Ordner in der
Typenansicht
in das Fenster oder den Erstellungsbereich.
Typen sind nach Objektkategorien in Ordnern organisiert. Zu den Beispielordnern gehören Typen für die Benutzeroberfläche, Datenbanken, Logger, Alarme und Rezepte.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.