Projekt aus einem Remote-Repository erstellen

Erstellen Sie ein Remote-Projekt von einem Remote-Speicherort aus, um mit anderen Benutzern zusammenzuarbeiten oder eine Version des Projekts in einem Remote-Repository zu sichern.
Wenn Sie ein Projekt von einem Remote-Speicherort aus erstellen, werden das lokale Projekt und das lokale Repository erstellt. Weiterhin wird die zugehörige Remote-Repository-URL konfiguriert. Übernehmen Sie Änderungen lokal und pushen und pullen Sie sie anschließend, damit die neuesten Änderungen für Sie und andere Benutzer verfügbar gemacht werden.
  1. So erstellen Sie ein Projekt aus einem Remote-Repository
  2. Wenn ein Projekt geöffnet ist, wählen Sie
    Projekt
    und dann
    Projekt schließen
    .
  3. Wählen Sie
    Schließen
    oder, falls noch Änderungen zu speichern sind,
    Speichern und Schließen
    aus.
  4. Wählen Sie auf der Startseite
    Neu
    und dann
    Remote
    aus.
  5. Füllen Sie Folgendes aus:
    1. Remote-URL.
      Geben Sie die URL Ihres Remote-Repositorys ein. Dies ist der Speicherort, an dem Ihr Projekte remote gespeichert wird. Wenn Sie die URL nicht kennen, fragen Sie Ihren Systemadministrator.
    2. Speicherort
      . Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie die Änderungen speichern und übernehmen möchten, bevor Sie diese in das Remote-Repository pushen. Der Standardspeicherort ist
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      . Wählen Sie
      Dateien durchsuchen
      aus, wenn Sie einen anderen Speicherort festlegen möchten.
      TIPP: Wenn Sie bei
      FactoryTalk Optix Studio
      angemeldet sind, müssen Sie die
      Remote-URL
      oder den
      Speicherort
      nicht kennen.
      Neues Projekt erstellen
      zeigt automatisch alle Remote-Projekte an, die Sie öffnen können.
  6. Wählen Sie
    Öffnen
    aus.
    In der Statusleiste wird
    Projekt wird remote geöffnet
    angezeigt. Das neue Projekt wird mit demselben Namen wie der Name im Remote-Repository geöffnet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.