Gruppe hinzufügen
Gruppen bestimmen die Organisation eines Systems. Beispielsweise kann ein System Gruppen für Abfüllen und Verpacken haben.
- Wählen Sie in der HauptsymbolleisteDashboardseite öffnenBenutzer und Gruppen verwaltenaus.
- Wählen Sie auf der Seite „Dashboard“ unterGruppendie OptionHinzufügenaus.
- Geben Sie inGruppe hinzufügenunterNameden Namen für die Gruppe ein.
- (Optional) Wenn bereits Benutzer erstellt wurden, wählen Sie unterBenutzer zu Gruppen zuweisendie Benutzer aus, die dieser Gruppe zugewiesen werden sollen.
- (Optional) Wenn Rollen erstellt werden, wählen Sie unterRollen zu Gruppe zuweisendie Rollen aus, die der Gruppe zugewiesen werden sollen.
- Wählen SieHinzufügenaus.TIPP: Um in derProjektansichteine Gruppe zu erstellen, klicken Sie unterSicherheitmit der rechten Maustaste aufGruppenund fügen eine Gruppe hinzu. Für das Hinzufügen einer Untergruppe wählen Sie eine Gruppe und anschließend aus.
Die neue Gruppe wird auf der Seite „Dashboard“ und in der
Projektansicht
angezeigt.Gruppe
Rückmeldung geben