Leerlauftimeout für eine Seite konfigurieren

Wenn ein Timeout nur für eine bestimmte Seite oder einen bestimmten Bereich gelten soll, können Sie mithilfe einer NetLogic einen Leerlauftimeout konfigurieren. Die mithilfe einer NetLogic konfigurierten Leerlauftimeouts gelten nicht für das gesamte Projekt.
  1. Wählen Sie
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Wählen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    die Option
    Scripts
    aus.
  3. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    Leerlauftimeout
    direkt in das Startfenster, z. B.
    MainWindow (type)
    in der
    Projektansicht
    .
  4. Wählen Sie in
    Bibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  5. Wählen Sie nach Auswahl der
    IdleTimeoutLogic
    in
    Eigenschaften
    in
    Enabled
    die Option
    Wahr
    aus, um NetLogic zu aktivieren. Die Aktivierung von
    IdleTimeoutLogic
    aktiviert standardmäßig den Timeout.
  6. Geben Sie in
    Duration
    die Zeitdauer ein, die vor einem Timeout vergehen muss.
  7. Erweitern Sie in
    Projektansicht
    die Option
    IdleTimoutLogic
    und wählen Sie dann
    OnTimeout
    aus.
  8. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    hinter
    OnTimeout
    die Option
    Edit
    aus.
  9. Erweitern Sie im Browser
    Befehle
    und dann den Befehlstyp. Wählen Sie anschließend den Befehl aus, der bei Auslösung des Timeoutereignisses ausgeführt wird.
  10. Wählen Sie
    Auswählen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal