Bildschirmschoner oder automatische Abmeldung konfigurieren

Konfiguration eines Bildschirmschoners oder einer automatischen Abmeldung, damit der Anmeldebildschirm nach Ablauf der festgelegten Inaktivitätszeit ein zuerst ausgeblendetes Anmeldeelement wie beispielsweise ein Rechteck anzeigt.
  1. Wählen Sie in dem Projekt, das das Rechteckobjekt für den Bildschirmschoner enthält, die Option
    Vorlagenbibliotheken
    .
    TIPP: Um das Bildschirmschonerrechteck für die Anmeldung ein- oder auszublenden, schalten Sie sowohl zur Entwurfs- als auch zur Laufzeit die Eigenschaft
    Sichtbarkeit
    um.
  2. Wählen Sie
    Scripts
    aus.
  3. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    Leerlauftimeout
    direkt in
    MainWindow (type)
    oder in der
    Projektansicht
    auf die Seite, auf der der Bildschirmschoner angezeigt werden soll.
  4. Wählen Sie in
    Bibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  5. Wenn
    IdleTimeoutLogic
    in der
    Projektansicht
    ausgewählt ist, wählen Sie in
    Eigenschaften
    in
    Aktiviert
    die Option
    Wahr
    aus.
  6. Wählen Sie unter
    Duration
    den Leerlauftimeout fest.
  7. Erweitern Sie in der
    Projektansicht
    die importierte
    IdleTimeoutLogic
    .
  8. Wählen Sie
    OnTimeout
    aus.
  9. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    nach
    OnTimeout
    die Option
    Edit
    und wählen Sie dann
    Befehle
    Variablenbefehle
    Umschalten
    .
    Dieser Befehl schaltet den Wert von
    Enabled
    am Ende des Timeouts um.
  10. Wählen Sie in den Argumenten der Methode
    OnTimeout
    nach
    VariableToModify
    Knoten auswählen
    aus.
  11. Wählen Sie die Eigenschaft
    Sichtbarkeit
    des Objekts
    Rechteck
    aus.
    TIPP: Sie können einen Anmeldebildschirm erstellen, der nach der automatischen Abmeldung angezeigt wird. Ein Beispiel-Anmeldebildschirm kann ein zunächst ausgeblendetes Rechtecksobjekt enthalten, das sich an die Größe des Hauptfensters anpasst und bei dem
    Sichtbarkeit
    auf
    Falsch
    gesetzt ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal